This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:具有不同源极电势的多个 MOSFET 的电源

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, UCC14240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120143/iso5852s-power-supply-for-multiple-mosfets-with-different-source-potentials

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件: UCC14240-Q1UCC25800

您好!  

我计划在具有不同漏极和源极电势的两个分支中使用两个 SiC MOSFET (原理图 粘贴在此处 以供参考)。 由于配置原因、源极的电势不同、因此会影响栅极驱动器 ISO5852S 的电源配置。 ISO5852S 的电源侧电源(VCC2和 VEE2)的接地端(GND2)是相同的、因此、如果我为两个 MOSFET 使用相同的直流电源、实质上缩短了不同分支中 MOSFET 的源极。 由于这是一个隔离式栅极驱动器 IC、我的印象是、(VCC1)在控制侧的接地短路不会影响电路的运行。

请建议如何配置栅极驱动器 IC 的电源、以便在下图所示的上述配置中驱动两个分支中的 MOSFET、而不会缩短源极。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、  

    正确-您可以使用与初级侧电源相同的 VCC1。 在次级侧电源中、两个栅极驱动器应各自获得一组偏置电源、因为它们连接到具有不同源极电势的 MOSFET、因此 GND2电势不同。  

    您可以尝试使用变压器驱动器(例如 UCC25800)和变压器为每个栅极驱动器生成次级侧偏置电源、也可以尝试为每个栅极驱动器使用具有集成变压器的隔离式直流/直流模块(例如 UCC14240-Q1)。  

    如果这回答了您的问题、请按 绿色按钮告知我。  

    谢谢、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您的回复和建议。 如果 MOSFET 在不同的时间点触发、是否需要为 PWM 信号采用光学隔离、该方案是否会影响 VCC1的隔离要求?

    谢谢。

    Wasek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    如果您使用两个栅极驱动器并为每个驱动器馈送其自己的 PWM 信号、则应该是可以的。 如果要降低 PWM 信号上的噪声、可以在栅极驱动器的 IN+/IN-引脚附近放置一个小电容器(~100pF)。  

    由于 ISO5852S 的电容隔离栅、VCC 不应受两个 MOSFET 在不同时间开关的影响。  

    谢谢、  

    Vivian