This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:BQ24650EVM-639

Guru**** 2556380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119133/bq24650evm-639-bq24650evm-639

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

BQ24650 开发板的默认电流设置为2A、我尝试通过更改以下内容将其提高至8A。

3.3 μ H 的电感器

2。 输出电容(C2、C1、C7)、10V、10uF、 4并联连接 电容值约为36uF。

R6电阻器 R005、0.005 Ω。  

它仍然 能够处理最大4A 的电流 如何提高?

谢谢、此致

Akanksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akanksha:

    MPPSET 引脚上的电压是多少? 您的输入是否能够在不触发 MPPT 的情况下提供该电源?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.2V、这里多云、所以我使用直流电源 而不是太阳能电池板。 电压设置在16.0至16.3V 之间。 我正在使用的电池是 LiFePO4、其最大电压为14.4V、标称电压为12.8、 但我没有将默认 反馈电压设置从12.6V 更改为14V。将其更改为14V 是否有助于增大充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akanksha、

    电路板上的默认 MPPT 电压为17.8V。您需要提供高于该电压的电压、以便 MPPSET 引脚 高于1.2V。请尝试更高的额定输入电压(并确保它能够支持所需的电流、而不会将 MPPSET 降至1.2V 以下)。 如果您的电源在不出现压降的情况下无法支持8A 充电电流、则需要额定输入电源。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、正如 我说过的、Vmmpt 电压设置大于 输入电压。 在此期间, 我设置的 MPPT 电压为15.83,输入电压为16.2。我的问题是,尽管为了增加电流(对于8A)而更改了所有指定组件,但电流仅为4A。请尽快回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akanksha、

    我无法理解您的设置。 在第一篇帖子中、您说过您只更改了三个方面:电感器、输出电容器和感应电阻器。 我有几点意见。

    首先、建议的总输出电容是指 VOUT 上的电容、尤其是 C7和 C8所在的位置。 C1是 SYS 轨的电容器、C2是转换器输入的电容器。 您需要 C7和 C8所在位置的建议。

    其次、没有提到更改 MPPSET 分频器、即 R17和 R19。 这意味着该电路板的默认 MPPT 设置为17.8V。 如果分压后的 VIN 导致运行中 MPPSET 为1.2V 或更低、则充电电流将减小或完全停止。 您需要一个将 MPPSET 引脚保持在所需阈值以上的输入电压。

    第三、如果您处于 CV 模式、则电流将减小、直至终止。 您可能需要针对充电电压(R13和 R15)调整分压器、以确保 CV 低于预期。 发生这种情况时、FB 电压和 SRN 电压是多少?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike  

    我刚用36uF/10V 更改了 C7和 C8电容器、不知道电池 BMS 是如何损坏的。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akanksha、

    遗憾的是、我无法使用提供的信息来调试充电器。 请提供更多信息吗? 您是否尝试为另一个电池充电? 您是否尝试使用过其他 EVM? 您能否提供输入电压、输出电压、充电电流和 PH 节点的波形?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Mike、

    我已经在另一个电池上尝试过它,并且在该板上也没有消耗任何电流。 我想它已经损坏了、没有、我没有在另一个 EVM 上尝试过它。 我将尽快向您发送波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很期待这件事。