主题中讨论的其他器件:BQ24650
BQ24650 开发板的默认电流设置为2A、我尝试通过更改以下内容将其提高至8A。
3.3 μ H 的电感器
2。 输出电容(C2、C1、C7)、10V、10uF、 4并联连接 电容值约为36uF。
R6电阻器 R005、0.005 Ω。
它仍然 能够处理最大4A 的电流 如何提高?
谢谢、此致
Akanksha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ24650 开发板的默认电流设置为2A、我尝试通过更改以下内容将其提高至8A。
3.3 μ H 的电感器
2。 输出电容(C2、C1、C7)、10V、10uF、 4并联连接 电容值约为36uF。
R6电阻器 R005、0.005 Ω。
它仍然 能够处理最大4A 的电流 如何提高?
谢谢、此致
Akanksha
您好、 Akanksha、
我无法理解您的设置。 在第一篇帖子中、您说过您只更改了三个方面:电感器、输出电容器和感应电阻器。 我有几点意见。
首先、建议的总输出电容是指 VOUT 上的电容、尤其是 C7和 C8所在的位置。 C1是 SYS 轨的电容器、C2是转换器输入的电容器。 您需要 C7和 C8所在位置的建议。
其次、没有提到更改 MPPSET 分频器、即 R17和 R19。 这意味着该电路板的默认 MPPT 设置为17.8V。 如果分压后的 VIN 导致运行中 MPPSET 为1.2V 或更低、则充电电流将减小或完全停止。 您需要一个将 MPPSET 引脚保持在所需阈值以上的输入电压。
第三、如果您处于 CV 模式、则电流将减小、直至终止。 您可能需要针对充电电压(R13和 R15)调整分压器、以确保 CV 低于预期。 发生这种情况时、FB 电压和 SRN 电压是多少?
此致、
Mike Emanuel