This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于 PROCHOT

Guru**** 2534190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114160/bq24800-about-prochot

器件型号:BQ24800

关于 IDCHG 的 PROCHOT、IDCHG 引脚信号(8或16 *(VSRN-VSRP)和 REG 0x3DH[15:10]之间是否进行了此比较?

 还是 RSR 和 REG 0x3DH[15:10]的感测电流消耗之间的比较?

您能告诉您哪一项是正确的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    对于 IDCHG 的 PROCHOT、将在 REG0x3D 中设置的 IDCHG 引脚信号和 IDCHG 阈值之间进行比较。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我们希望在下面进行确认。

    [关于 IDCHG 的 PROCHOT ]

    (1)。 如果设置16386mA 来 触发 IDCHG PROCHOT、 将0x3DH[15-10]设置为0x100000、它是否正确?

    (2)。 如果通过将0x3DH[15-10]设置为0x000000来设置0mA 以触发 IDCHG PROCHOT、会出现什么情况? 它是否与 IDCHG PROCHOT 禁用相同?

    (3)。 如果 IDCHG 的输入电流超过32256mA、例如36000mA、IDCHG PROCHOT 行为是否没有问题?
    我们担心、IDCHG 和 REF_IDCHG 之间的异常比较结果将通过从32256mA 达到溢出来发生

    [关于 ICRIT 的 PROCHOT ]

    (4)。 ICRIT 被 IC 自动设置为 ILIM2的110%。

    如果 RAC 为5m Ω(输入电流的最大测量范围为16256mA)并且 ILIM2为15872mA、

    在分频时、ICRIT 为15872mA×1.1为17459mA。 但是、17459mA 超出了 RAC 5m Ω 的最大测量范围16256mA。

    在这种情况下,ICRIT 是否设置为16256mA 作为最大值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、上面的其他问题(1)~(4)。

    [关于 INOM 的 PROCHOT ]

    INOM 阈值为 ILIM1的110%或106%。 但 Hybridd 升压模式触发器的 ILIM2通常为110%或更高。

    因此、如果使用混合升压模式、输入电流将达到 INOM。

    我不知道 INOM 的有用情况。 INOM 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是美国假期、请在周二之后再次查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    这是将 IDCHG 阈值设置为16386mA 值的正确方法。

    将0mA 设置为 IDCHG 阈值将与 IDCHG PROCHOT 禁用不同、因为当 IDCHG 值为0mA 时、它将触发 PROCHOT。

    3.放电流范围为0-32256mA,因此放电流不能设置为高于32256mA 的最大限制值。

    输入电流不能设置为高于16256mA。 值不会超过此范围。

    5、INOM 为适配器平均电流、为 ILIM1的110%。 INOM 值基于 ILIM1。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    顺便说一下、PROCHOT 引脚上拉电阻器的数据表说明具有以下3种类型。

    [1]。 PROCHOT (P.5) 500 Ω 的引脚功能。

    [2]。第8.3.4章 PROCHOT 图(临22) 50欧姆。

    [3]。 典型应用(临47) R9:10kohm。

    哪一项是正确的? 您能教授推荐价值吗? 或50~10kohm 没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们想在上面添加问题。

    [关于 BATPRSS 的 PROCHOT ]

    ・当/BATPRSSis 低电平->高电平时、PROCHOT 输出1个脉冲(100us/1ms/10ms/5ms)。

    顺便说一下、您能否将阈值电压/BATPRES 设定为低到高?

    ・还请教授  BATPRSS 的 PROCHOT 的抗尖峰脉冲时间?

    ・即使是0x3C[5](EN_PROCHOT_EXTT ) ,BATPRESS 的 PROCHOT 输出是否仅为1个脉冲  (100us/1ms/10ms/5ms),它是否正确?

    [关于 ACOK 的 PROCHOT ]

    ・当 PROCHOT 为高电平->低电平时、PROCHOT 输出1个脉冲(100us/1ms/10ms/5ms)。

     请教授  ACOK PROCHOT 的抗尖峰脉冲时间?  (XX μ s~xx μ s)

    ・而且,  即使 是0x3C[5](EN_PROCHOT_EXTT ) , ACOK 的 PROCHOT 输出是否仅为1个脉冲  (100us/1ms/10ms/5ms),它是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    PROCHOT 引脚的推荐上拉电阻值为500 Ω、并被拉至1.05V 的电源轨。

    从低到高 BATPRES 将测量~3.12V

    对于 ACOK 的抗尖峰脉冲时间、此 REG0x37[12]的 POR 默认值为1.3秒、如果未覆盖、则第一个适配器插件的 ACOK 抗尖峰脉冲时间将为150ms、所有后续插件的 ACOK 抗尖峰脉冲时间将为1.3秒 移除适配器后会触发 ACOK 的 PROCHOT 事件(ACOK 引脚从高到低)、ACOK 没有特定的 PROCHOT 抗尖峰脉冲时间、因为其他事件也会发生。  

    即使启用了脉冲扩展、PROCHOT 输出也仅为任一事件的一个脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    > PROCHOT 引脚的建议上拉电阻值为500欧姆。

    关于 PROCHOT 上拉、器件(CPU)侧建议为1k Ω 电阻器。 1k 欧姆没有问题吗?

    >从低到高 BATPRES 将测量~3.12V

    我很抱歉。 您是否可以通过以下 XXX 的 wrting 教授 BATPRES 阈值的规格,请?

    /BATPRES 上升阈值(电池不存在):典型值 XXX、min XXX、MAX XXX、

    /BATPRES 下降阈值(电池存在):典型值 XXX、min XXX、MAX XXX、

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    选择1k Ω 电阻器不会成为 PROCHOT 上拉电阻器。

    BATPRES 没有阈值。 它是边沿信号。 我们可以选择50%电平作为阈值。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我将使用1k 欧姆。

    Besudes、About /BATPRES、为了让我们了解、我制作了有关/BATPRES 端口的新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 、我们对 PROCHOT 有疑问。

    1. ACOK 和/BATPRES 的 PROCHOT 是否能够在主机写入0x3C[2]=0之前将 PROCHOT 引脚电压保持在低电平?
    我们只想检查以确保。
    因为该函数对于我们的系统非常重要。

    2、您认为 ACOK 的 PROCHOT 没有抗尖峰脉冲时间。 在通过 TRIGED ACOK 将 PROCHOT 引脚电压降至低电平(一个脉冲)期间、  如果通过振荡将 ACOK 电平变为 H <->L、会发生什么情况?

    3、您能不能以1k 欧姆的电流教授输出衰减电压和漏电流?
    我们需要它、以检查连接设备是否可以正确决定高电平和低电平。

    关于 ICRIT、INOM、IDCHG 等的抗尖峰脉冲时间
    请教授抗尖峰脉冲时间的容差100us +/-? %等

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Norimichi

    1.当 PROCHOT 配置文件中的任何事件被触发时、PROCHOT 将被置为低电平有效的时间至少为10ms (默认为 REG0x3C[4:3]=10)。 在10ms 结束时、如果 PROCHOT 事件仍处于活动状态、则脉冲将延长。 如果 PROCHOT 脉冲扩展(REG 0x3C[5]=1)被启用、这将延长脉冲、对于所有触发事件、将保持低电平引脚电压直到0x3C[2]=0。

    2.在10ms PROCHOT 最小宽度内忽略聊天。

    3.漏极电流可估算为 Vprochot/Rpullup。 饱和电压将低于300mV。

    4.我们没有此参数的容差。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    >2. 以10ms PROCHOT 最小宽度忽略聊天。

    (1)。 上述"聊天在10ms 内被忽略"是否与 BATPRES 的 PROCHOT 相同?

    (2)。 当 PROCHOT 脉冲扩展(REG 0x3C[5]=1)、并且在 PROCHOT 引脚保持低电平直到0x3C[2]=0时、
    如果通过振荡更改了 ACOK 电平 H <->L、会发生什么情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    请留出一些时间进一步研究您的问题。 我将在星期二之前向您提供最新信息。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    ACOK 和 BATPRES 事件相似、它们都是边沿类型触发事件。 当 ACOK 电平从 H <-> L 变化时、ACOK 将生成脉冲;当 BATPRES 电平从 L <->H 变化时、BATPRES 将生成脉冲。BATPRES 没有抗尖峰脉冲时间、而 ACOK 有。  

    当 ACOK 电平从 H <->L 变化时、会触发 PROCHOT 事件。 如果启用 PROCHOT 脉冲扩展、PROCHOT 引脚将保持低电压、直到 PROCHOT_CLEAR (0x3C[2])= 0。 如果触发事件处于活动状态、并且主机尝试写入 PROCHOT_CLEAR 位、则将忽略该事件、PROCHOT 引脚将保持低电平。 当没有触发事件处于活动状态时、主机将能够成功写入 PROCHOT_CLEAR 位。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 PROCHOT 端口 Vout_LO_PROCHOT (输出饱和电压)、如第14页所述、17mA 漏极电流规格为300mV 电气特性。

    1.您能不能教下表条件的 Vout_LO_PROCHOT (1.05V、PULLUP 1.1kΩ)吗?
    因为连接设备的 IOL 非常低。 我们想知道、它至少是100mV 或更低。

    漏极电流1.05V/μ s = 0.955mA 1.1kΩ≒1mA
    规格为300mV@17mA 漏极电流
    因此、饱和电压为300mV×1mA/(1mA+17mA)=16.7mV≒20mV 或更低? 正确吗?

    2.如果您具有以下红色圆圈阻抗规格、请教授该规格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、  

    这种估算方法是正确的。 对于1.05V/1.1k Ω、您可以预计饱和电压大约为20mV 或更低。  

    2.您能否提供更多有关您所查询的规格用途的信息?

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、请尽快教授以下内容、对吧?

    关于上述说明、当启用峰值功率模式时、

    如下图所示,INOM 在 TOVLD 期间不触发,在 TOVLD 之后,如果 INOM 值超过 TOVLD 之后的抗尖峰脉冲时间, INOM 的 PROCHOT 是否触发(在 TOVLD +经过的抗尖峰脉冲时间之后)? 正确吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    在描述之后。 正确的是、在 TOVLD 期间 INOM 不会触发。 峰值功率过载周期和抗尖峰脉冲时间过长后、可以触发 INOM 事件。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega