This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:原理图审阅

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120048/bq40z80-schematic-review

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:bq24600

尊敬的 TI 团队:

如果您能仔细看一下这个原理图并给我您的意见、我将非常感激。

BMS 可与6节锂离子电池配合使用。 4.45每节电池、OC 将以10A 跳变。 LED 和温度传感器从外部连接。 我觉得这不需要预放电和预充电、因为此 BMS 所设计的器件的容性负载不会大于5A。 预充电由基于 BQ24600的充电器完成。 (如果我正确地取消了它。)
我在开发过程中遵循了应用设计、留下了我认为不适合此 BMS 的功能。 请告诉我是否遗漏了一些官方的东西。
我将在这篇文章中附上原理图的 PDF。

此致、

Patryk。

e2e.ti.com/.../BQ40Z80-BMD-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patryk:

    今天稍后、我将查看您的原理图、并在明天一天结束前与您联系。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patryk:

    如果没有 PCHG/PDSG FET、应该可以正常工作。 除此之外、只要正确连接到 LED 和温度传感器的外部连接、原理图对我来说就很好。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Jackson 的澄清、

    我对器件布局还有一个问题、在 BQ40Z80EVM 布局方面、1N 具有一个小的 GND 平面网。 为了使检测电阻器正常工作、最好是 PACK 接地和 BAT 接地端满足在哪里?

    此致、

    Patryk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patryk:

    BAT 接地和 PACK 接地只应通过感测电阻接通。 GND 平面表示 BAT GND。

    谢谢、

    杰克逊