This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:关于设计 Cin /Cout 电容

Guru**** 2551760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120487/tps7a20-about-design-cin-cout-capacitance

器件型号:TPS7A20

关于 TPS7A2018PDQNR (输出电压1.8V/封装 X2SON)、

我们正在考虑选择下图所示的 Vin/Vout 电容。

  您是否认为图表条件满足我们的需求规格没有问题?

  我们的需求规格:1.8V 输出电压容差在±4%以内(即使负载瞬态)。负载最大为100uA 压摆率处于100mV/us 以内。

2.如果信息不足以检查问题,请告诉我。

此外、我们还想知道如何计算 Vin/Vout 电容值。

  您能教授计算方法吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosogai-San、

    一种估算最坏情况输出电压偏差的方法是假设负载瞬态是一个阶跃函数、并计算 LDO 能够响应并开始将输出恢复到其目标之前输出电容器的电荷量。 我将首先使用数据表中的一个示例来说明我的意思。  

    在图6-53中、LDO 以~500ns 的时间响应瞬态。 如果我们假设整个500ns 瞬态的负载为300mA、并且 COUT = 1uF、则输出电压偏差为(300mA * 500ns)/ 1uF = 150mV。 在图中、输出电压偏差为~90mV、因此您可以看到这是高估值、因为当然、在 LDO 响应之前的500ns 周期内、负载电流不是完整的300mA。 这已经增加了大量裕度、因此如果您的应用满足此估算值、则有足够的裕度来确保它能够在您的实际应用中工作。  

    对于您的应用、您可以承受高达1.8V * 4%= 72mV 的总输出电压偏差。 如果我们假设响应时间相同(500ns)、并且在整个持续时间内最大负载瞬态(0mA 至100mA)为100mA、则输出偏差将为(100mA * 500ns)/ 4.7uF = 10.6mV < 72mV。 这是足够的裕度、可确保满足您的规格。

    此致、

    Nick