This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2893:RSLOPE 引脚配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, UCC2893

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104715/ucc2893-rslope-pin-configuration

器件型号:UCC2893
主题中讨论的其他器件:LM2904

请告诉我以下 RSLOPE 引脚配置问题。

①Open μ A

②RSLOPE Ω 引脚连接运算放大器(高阻抗)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不想使用斜率补偿、可以将其保持为开路或高阻抗、则用于生成斜率的电流为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复、

    抱歉、还有其他问题、

    当② μ A 和 OPAMP 的输入偏置电流出现在250nA 左右时、这些电流是否会灌入 RSLOPE 引脚并正常运行?

    此外、请告诉我 RSLOPE 引脚的内部 等效电路是否有任何信息。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到应用将 RSLOPE 连接到 OPAMP 的输入、而是收集接地。 RSLOPE 生成 电流源、然后将斜率注入 CS 引脚。 我不确定您的问题是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    很抱歉、我有一些错误信息。

    RSLOPE 引脚连接 OPAMP 的"输入"和外部电路以实现时序同步、并根据客户的应用需求连接稳定的外部电路阻抗。

    (无需详细的斜率和斜率设置)

    RSLOPE 引脚→OPAMP 缓冲器→至外部电路→电流镜(→CS 引脚)

    上述连接是否有任何问题?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    如果 您可以绘制一个图来显示此连接、这将会很有帮助。

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    抱歉、我的回复延迟了、

    下面随附了简化的连接图。

    请参考、让我判断是否存在任何问题。

     我担心 LM2904的输入偏置电流。

    我想判断 CS 引脚能否吸收输入偏置电流的分量、或者无法吸收。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    它是否在标记的位置连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    很抱歉,我弄错了。

    是的、 您的检查点正在连接。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    您是否可以对电路进行仿真?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    我无法进行仿真、因为 UCC2893只有平均模型、没有 RSLOPE 引脚、CS 引脚等

    是否有其他必要的信息来判断这些电路问题?   

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    我不是说您模拟 UCC2893。 您可以对绘制的外部电路进行仿真。

    BR/ Sean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    我明白了。

    最后、我将对问题进行总结、请参阅以下内容。

    关于这些电路、我想 RCS 电流会增加 OPAMP 的偏置电流:±250nA。

    当±250nA 不会对客户条件下的电流感应精度产生较大影响时、这没问题、对吧?  

    还有其他问题吗?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    是的、250nA 非常小、也可以使用闭环控制进行补偿。 我没有遇到其他应用程序的任何问题。

    此致、

    肖恩