This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:上电时序配置问题 μ A

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120562/tps650864

器件型号:TPS650864

TPS6508641配置寄存器,在OTP代码生成工具中关于时序逻辑配置(如下图)选项卡有解释说明或者有说明文档吗?麻烦告知下每行每列配置的含义和个选项逻辑关系,谢谢 μ A

我现需要把时序配置如下图逻辑,在配置VTT μ LDO需要配到CTL5和CTL2,在下拉菜单无此选项,这个问题是怎回事,是我这配置方法有问题还是无法按这个时序逻辑配置,若是方法有问题麻烦告知下正确方法,谢谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上发帖。 为了 帮助我们解决此问题、请使用英文发布。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒飞、

    感谢您使用 E2E!

    1) 1) 我们有一份应用手册、其中介绍 了 OTP 发生器的所有详细信息、请参阅《 TPS65086100非易失性存储器编程指南》

    请注意、TPS650864x PMIC 已预编程、不应由用户更改。 对于定制编程、我们建议使用TPS650861

    如果您还有关于 OTP 发生器特定部件的任何其他问题、请告诉我。

    2) 2)不能将 CTL2和 CTL5同时用于单个电源轨。 CTL 3和4是一次使用两个 CTL 引脚的唯一选项(这通常用于睡眠使能控制、但也应用作电源轨使能)。

    如果您需要特定电源轨(如 VTT_LDO)的多个控制信号、我建议您使用来自先前启用的电源轨的 PGOOD 信号。 这将确保即使 VTT_LDO CTL 引脚被置为有效、VTT_LDO 也不会在之前的电源轨准备就绪之前打开。 此方法还允许您访问位于"启用逻辑的输入" 表最右列的灵活延迟系统。 同样、我想注意的是、TPS650864x PMIC 具有可与特定处理器配合使用的预编程序列。 TPS6506100 PMIC 更适合定制设计、因为默认情况下会禁用所有电源轨、OTP 编程实际上为空白。  

    如丹尼尔所述、如需进一步回复、请使用英文发布、以便我们提供最佳帮助。

    此致、

    James