This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:无法使用 USB-TO-GPIO 工具对 Xilinx ZC706进行编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120069/usb-to-gpio-failed-to-program-xilinx-zc706-with-usb-to-gpio-tool

器件型号:USB-TO-GPIO
主题中讨论的其他器件:UCD90120A

我尝试 将 VADJ 电压重新编程为1.8V。我遵循了使用数字电源制造工具的分步说明、最后得到了该错误:



我已谷歌搜索错误、Xilinx 的人建议改用 Fusion Digital Power Designer。 根据 Xilinx ZC706用户指南:




将电源轨#4设置为1.8并将其写入硬件无法解决问题。

在尝试 使用数字电源制造工具和 Fusion Digital Power Designer 后、UART 控制台中记录的 VADJ 电压为1.2伏、我无法调节 VADJ 电压并将其恢复为2.5或1.8伏!



非常感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否在此处使用 UCD90120A?

    如果是、请提供配置文件(.xml)

    UCD90120A 是序列发生器、如何调整 UCD90120A 的 VADJ 电压?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fusion Digital Power Designer 在 PMBus 上扫描后、如果 USB-TO-GPIO 适配器连接到 ZC706且电路板已通电、则会找到 UCD90120A Addr 101d (65h)、请在下面进行检查:

    我最近购买了电路板、因此修订版2.0是 PCB 修订版!

    我尝试了所有提供的修订版,但没有成功(我的版本是 r11)!

    由于我要将 VADJ 电压设置为1.8V、因此我从1v8_VADJ 文件夹加载 XML 文件(请查看附件)

    e2e.ti.com/.../ZC706_5F00_Rev2_5F00_0_5F00_TI_5F00_Addr101.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90120A 是一个序列发生器、无法更改监控电源轨的输出电压。  

    您可以在 GUI 中更改监控阈值、但这些阈值不会传输到电源 IC。

    相反、UCD90120A 必须配置为与电源 IC 的功能相匹配。  

    xml 文件不能打开、您可以将其压缩并重新上传吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新附加了 xml 文件。

    e2e.ti.com/.../ZC706_5F00_Rev2_5F00_0_5F00_TI_5F00_Addr101.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该文件不是从 Fusion GUI 生成的。

    请按照此视频导出项目文件。

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-import-and-export-project-files?context=1136655-1139495-1136588 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    感谢你的答复。

    我已经观看过这篇文章中提到的视频

    请在附件中找到 Fusion Power Designer 提供的项目文件。

    当我导入项目并尝试将其写入器件时、我收到以下错误消息:

    e2e.ti.com/.../UCD90120A-_4000_-PMBus-Address-101d-Project_2D00_1_5F00_8.zip

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正如前面所说的。 UCD90120A 是一个序列发生器。 它用于控制何时打开或关闭电源、但不能用于调节输出电压。 您必须找到调整输出电压的不同方法。   

    这显然不是您在这里要做的事情。

    请具体说明。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    我需要对 ZC706 EVB 上的 VADJ 电压进行重新编程。  根据此链接、

      

    当您访问 AD wiki 页面中的链接时、它将引导您访问 Xilinx 论坛。 我按照 ZC706_Power_Controllers 重新编程_Steps.pdf 中的说明进行操作。 这会导致故障。

    根据 这里的帖子。 将 ZC706评估板 VADJ 配置为3.3V、2.5V 或1.8V 时、不清楚需要执行什么操作。

    此致

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    链接不正确、因为您可以看到 UCD90120A 无法控制输出电压。

    您共享的项目文件在 VADJ 上具有1.8V 电压。硬件中必须有其他东西来调节 VADJ 电源的输出电压。t

    您是否 联系过 Xilinx 以获得更多澄清?  

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35208" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120069/USB-TO-GPIO-FAILED TO-program-XilinX-zc706-wing-USB-TO-GPIO-tool/4155088#4155088"]

    链接不正确、因为您可以看到 UCD90120A 无法控制输出电压。

    [/报价]

    因此、您是否意味着 ADI 不建议正确的方法来重新编程 VADJ 电压?

    [引用 userid="35208" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120069/USB-TO-GPIO-FAILED TO-program-XilinX-zc706-wing-USB-TO-GPIO-tool/4155088#4155088"]您在 VADJ/QUESD[quote 上共享的项目文件[1.8V]

    我在电源轨4配置中手动将其设置为1.8V、默认情况下、电源轨4上的电压为2.5V。


    [~引脚 userid="35208" URL"支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120069/USB-TO-GPIO-FAILED TO-program-XilinX-zc706-with -USB-TO-GPIO-tool/4155088#4155088"] 是否联系 Xilinx 了解更多信息?  [/报价]

    不,我没有,我应该问 他们帮助吗?

    此致

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    至少、UCD90120A 不是控制输出的开关。电路板上是否有用于调节输出的开关?

    UCD90120A 用于监控输出电压、并应根据电源的实际电压进行相应调整。  

    手动将配置文件中的电压从2.5调整为1.8不会改变电源的输出。  

    我强烈建议联系原始设计人员或查看他们的电路板用户指南、以了解是否有方法调整输出。

    此致

    Yihe