请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76200 主题中讨论的其他器件:BQ78350、
大家好、我有一个包含 BQ769300和 BQ78350的设计。
我有8个串联电池。
我是否需要 BQ76200这样的器件来构建完整的充电系统?
以下是需要的内容:
- 外部直流电源已插入、无电池组、一切 正常
- 电池只插入、所有操作都在电池耗尽之前进行
- 外部直流和电池 插入、一切正常、电池充电
提前感谢您的任何建议或帮助!
Dan