This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:使能信号输入电平的最小值不符合规格要求

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622, TPS53219, TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120555/tps54325-the-minimum-value-of-the-enable-signal-input-level-does-not-meet-the-spec-requirements

器件型号:TPS54325
主题中讨论的其他器件:TPS53622TPS53219

尊敬的团队:

TPS54325、TPS53219、TPS53622电源芯片要求使能信号输入电平的最小值为-0.1V、电流测量值约为-0.15V。 这有什么影响吗?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    -0.15V 在这些芯片的 EN 可接受范围内。 -0.3V 通常是 EN 的绝对最小电压。

    谢谢、

    Thomas