This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:输出电压调节

Guru**** 2384670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118769/uc3845-output-voltage-regulation

器件型号:UC3845

我根据 TI 基准连接了原理图、输出电压似乎不会稳定在16伏直流输出。 只要连接了一个小负载、电压就会下降到14.8。无负载时、输出电压为16伏。  

1、如何调节电压@ 16V。

2.实际逐步进行补偿的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、补偿引脚在该 IC 中通常会做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、R91看起来太大、 稳压可能超出范围。 请检查 FB 引脚电压。

    我的建议是  R91 =1K、R100 =2K。  R76 = 1.5k。

    2、有关补偿设计、请参阅数据表中的第9节。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将辅助电压设计为15伏时、为什么辅助电压范围为8伏? 辅助电压在7.8至8.6范围内振荡。为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查变压器的虚线端子、它不在图片中。 这是反激式拓扑。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变压器绕组的方向正确。 4.7欧姆的辅助串联电阻器损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但实际上、反激式拓扑的原理图中并不正确。

    如果尝试增大辅助串联电阻器、问题是否会消失?

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我已经听过你很长时间了。 我要关闭此主题。  

    如果您仍有疑问、请在下面回复或创建新主题。

    谢谢。