This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:与功能安全相关的问题:如果 T FLIP 损坏且占空比>50%、该怎么办?

Guru**** 2382470 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842, UC2844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120624/uc2844-function-safety-related-questions-what-if-t-flip-flop-damaged-and-duty-cycle-50

器件型号:UC2844
主题中讨论的其他器件:UC2842

尊敬的团队:

我的客户询问有关占空比大于50%时故障模式的功能安全相关问题? 我在方框图中看到、我们的 UC2842 VS UC2844在 T 触发器方面有所不同。

如果在任何情况下占空比超过50%、该怎么办? T FLIP 是否会损坏、从而使占空比大于50%? 另外、您是否会帮助为此器件提供 FMEDA 文件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    最大占空比在内部被钳制、 UC2844的占空比永远不会大于50%。  

    很抱歉、没有 FMEDA 文件可用。

    此致、

    Teng