This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:[信息]电池终端电压

Guru**** 2513635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120340/bq24072-confirrmation-battery-termination-voltage

器件型号:bq24072

大家好、我们正在使用一个具有锂聚合物电池的器件、并且终端电压应该为~4.2伏。


如果您将数据表中的信息与器件的网络信息进行比较、会有点混淆。 因此、我需要确认该 IC 或部分 BQ2407X 系列是否可用于为终止电压为4.2V 的锂聚合物电池充电。

此致、Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    是的、有些器件会调节电池电压并在 VBATREG 上停止充电、例如 bq24072。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这个 bq24072将在4、2V 时终止充电电压?

    此致、Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    是的、bq24072器件将在4.2V 时停止充电

    此致、

    Anthony Pham