This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:连接顺序问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112956/bq76pl536a-connection-order-issue

器件型号:BQ76PL536A

你好

在以下配置中、电池组与配备三个堆叠式 BQ76PL356前端的 BMS 的连接出现了一些问题:6/5/3节电池(共14S 配置)。 实际上连接顺序是 BAT_MINUS --> TO_Cell --> CELL1_TO_13。 所有电芯和输入均受5.2V Z-Diodes 保护。
在连接过程中、具有3节电池的顶部前端出现缺陷、即使在睡眠模式下、也会从顶部的三节电池消耗大量电流。 所有测量和通信都运行良好。

我知道建议的连接顺序是从下到上的、但我想了解此订单可能出现的问题。  前端内是否有任何保护二极管、在插入时可能会损坏? 在一个前端仅使用三个电池时是否存在任何问题?


谢谢

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    对于该器件、它可能更容易受到此类事件的影响、您之所以使用该器件而不是 bq79606a 或 bq79616、有什么原因吗? 这些器件更擅长使用更少的外部组件来处理热插拔瞬变。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    该设计已在市场中得到很好的引入、因此我们没有机会在短期内更改前端。 我们只想了解问题的原因、这到底是什么问题。

    谢谢

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Torsten、

    已理解、但该器件实际上是很久以前设计的、比我们的新器件更容易受到此类瞬变的影响、因此没有太多的支持资源来诊断此类问题。 如果您遵循我们推荐的外部组件、但仍然看到此行为、我建议您提交退货、以便我们可以执行一些分析。

    此致、

    泰勒