This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400进入引导加载程序模式

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120433/ev2400-ev2400-comes-up-in-bootloader-mode

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ78350

我正在使用 EV2400自动刷写 BQ78350 IC (在 Linux 环境中)。 但是、器件有时会以引导加载程序模式启动:

总线001器件023ID 20470200德州仪器 MSP430引导加载程序 

这当前需要手动干预(按下重置按钮或拔下/重新拔插 USB 电缆)、以使设备以标准模式启动。

我已将固件更新为最新可用版本(0.32)、问题仍然存在。 当器件处于引导加载程序模式时、是否可以向其发送任何 USB 命令以强制其重新引导至标准模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    EV2400是一款评估 EVM、不适用于/不适用于生产环境。

    EV2400使用 MPS430。 您可以参阅 MSP430文档以在 ROM 模式下与 EV2400进行通信并执行程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Shirish。 我将查看 MSP430文档。 但是、MSP430偶尔引导至引导加载程序模式这一事实似乎是一个错误。 请向  EV2400工程团队报告此情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    我们可以报告它。 谢谢。