This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79612-Q1:软件设计参考

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119430/bq79612-q1-software-design-reference

器件型号:BQ79612-Q1

尊敬的 Madams 和 Sirs:

 我们希望使用 BQ79600EVM-30电子评估模块通过 BQ79612与4个电池模块进行通信。

是否有一个软件参考来描述如何对软件/命令进行编程以读取电池电压和 电池温度?

非常感谢您的参与。

此致  

Patric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patric:

    是的、如果您创建 myTI 帐户并提供您的官方电子邮件、我们在 MySecureSW 中提供了此功能、我可以授予您访问权限。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    我有一个 TI 帐户、我的官方商务电子邮件已连接到我的 TI 帐户。

    我找不到"mySecureSW"。

    您能帮我找到它并 让我访问它吗?

    按照我的用户名以及我的企业邮件地址:

    patric.mull@thyssenkrupp.com

    提前感谢。

    此致

    Patric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patric:

    我已授予访问权限、您将在接下来的30分钟内收到一封电子邮件。

    此致、

    泰勒