请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79612-Q1 尊敬的 Madams 和 Sirs:
我们希望使用 BQ79600EVM-30电子评估模块通过 BQ79612与4个电池模块进行通信。
是否有一个软件参考来描述如何对软件/命令进行编程以读取电池电压和 电池温度?
非常感谢您的参与。
此致
Patric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Madams 和 Sirs:
我们希望使用 BQ79600EVM-30电子评估模块通过 BQ79612与4个电池模块进行通信。
是否有一个软件参考来描述如何对软件/命令进行编程以读取电池电压和 电池温度?
非常感谢您的参与。
此致
Patric
您好、Taylor、
我有一个 TI 帐户、我的官方商务电子邮件已连接到我的 TI 帐户。
我找不到"mySecureSW"。
您能帮我找到它并 让我访问它吗?
按照我的用户名以及我的企业邮件地址:
提前感谢。
此致
Patric