This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:建议的替代方案

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23861, TPS23882B, TPS23734, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118720/tps2373-suggested-alternatives

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS23861TPS23882B

你(们)好

请帮助您推荐类似产品

LT4295IUFD

LTC4263CDE

LTC4269CDKD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    列出的是我们的可比 产品:

    LT4295IUFD -> TPS2373  

    LTC4263CDE -> TPS23861是我们具有自主模式的.af 竞争对手。 我建议使用符合 TPS23882B .bt 标准且 具有自主模式的较新 PSE。

    LTC4269CDKD ->  TPS23731是较新的.bt 兼容 PD、针对隔离型反激式设计进行了优化。 如果首选隔离式有源钳位正向拓扑 、则推荐使用 TPS23734。 它还可用于反激式拓扑。  

    谢谢、

    布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Broughton

    TPS23731和 TPS23734是否具有12V/2A 输出线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、TPS23731在参考 设计下的 TI.com 上提供了12V/2A PSR 反激式设计。 TPS23734还采用12V/2A 设计、但采用有源钳位正向拓扑。 如果您需要任何帮助来查找任一器件的相关材料、请告诉我!

    非常尊重、

    布鲁顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Broughton

    感谢您提供 TPS23734原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我 通过您的箭头电子邮件与您分享了原理图。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 但是、如果您没有、请在此主题上点击 Resolved。 谢谢!

    非常尊重、

    布鲁顿