This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12015:前馈电容器

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120229/lmr12015-feedforward-capacitor

器件型号:LMR12015

大家好、

我对前馈电容器有疑问。

下面的公式与图37中 CFF 的容量不匹配。
是否存在任何其他条件或建议的电容器容量?

此外、根据温度条件、可能无法满足容量值。 如果无法满足容量、是否存在任何问题?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    数据表图37中的 CFF 为0.18uF 不正确、应为拼写错误。 0.18uF 太大、毫无意义。 根据公式、CFF 应低于36nF。 请参阅图41。 图41应该是合理的。 将在下一修订版中更新数据表。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nancy

    感谢你的答复。
    我知道这是一个拼写错误。

    对以下最后一个问题没有意见。
    您能给我们提供什么意见吗?

    "另外、根据温度条件、可能无法满足容量值。 如果无法满足容量、是否存在任何问题? "


    非常感谢您的支持。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    前馈电容容容容差或变化不应影响性能。 我们的公式等于或小于。 您可以将 CFF 作为电路板上的占位符。 如果瞬态性能能够满足您的要求、则可能不需要组装它。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy