This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:四相可堆叠应用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120727/tpsm8d6c24-4-phase-stackable-applicatoin

器件型号:TPSM8D6C24

您好!

我的客户正在寻找具有以下条件的电源模块解决方案。

  - VIN = 5V ~ 12V / VOUT = 0.85V / IOUT =最大140A /请勿使用 PMBus

如果他们使用 TPS8D6C24的四相应用程序、是否可以毫无问题地支持上述条件?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在 TPSM8D6C24模块的热限制范围内、有两个 TPSM8D6C24模块可以在不访问 PMBus 接口的情况下支持5V-12V 输入、0.85V 输出、140A 负载电流。