请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM8D6C24 您好!
我的客户正在寻找具有以下条件的电源模块解决方案。
- VIN = 5V ~ 12V / VOUT = 0.85V / IOUT =最大140A /请勿使用 PMBus
如果他们使用 TPS8D6C24的四相应用程序、是否可以毫无问题地支持上述条件?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在寻找具有以下条件的电源模块解决方案。
- VIN = 5V ~ 12V / VOUT = 0.85V / IOUT =最大140A /请勿使用 PMBus
如果他们使用 TPS8D6C24的四相应用程序、是否可以毫无问题地支持上述条件?
谢谢你。
JH