This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2854:LM2854MH-500/NOPB

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117256/lm2854-lm2854mh-500-nopb

器件型号:LM2854

我们将器件型号 LM2854MH-500/NOPB 用于许多项目。

带外露焊盘-

如何焊接?

2.如果开关稳压器外露焊盘未正确焊接该怎么办? 随着稳压器负载的增加、它是否会影响稳压器的功能?

3.我们正面临非周期性的问题,例如偶尔出现一次需要的电力输送问题。(偶尔出现一次-(系统运行状况将不好(不会出现任何输出电压降)) 这将由该稳压器供电)。我们发现许多情况下、在变薄外露焊盘后会发现问题。问题将得到解决注意:同一系统甚至可以正常工作、而不会变薄外露焊盘。

4.是否有任何需要考虑的事项?

请求您响应一个小问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    我明天将 向您回复您的问题。

    对拖延表示歉意。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    请在下面回答。 我希望我能够回答您的问题。

    如何焊接?

    -->请参阅随附的应用手册,其中显示了回流焊工艺的建议焊接曲线。

    2.如果开关稳压器外露焊盘未正确焊接该怎么办? 随着稳压器负载的增加、它是否会影响稳压器的功能?

    -->未将外露焊盘正确焊接到 PCB 会降低热性能和机械完整性。

    3.我们正面临非周期性的问题,例如偶尔出现一次需要的电力输送问题。(偶尔出现一次-(系统运行状况将不好(不会出现任何输出电压降)) 这将由该稳压器供电)。我们发现许多情况下、在变薄外露焊盘后会发现问题。问题将得到解决注意:同一系统甚至可以正常工作、而不会变薄外露焊盘。

    --> PCB 变薄是防止暴露铜焊盘发生任何可能的退化、氧化或腐蚀的必要条件。 如果焊盘暴露在外、则铜走线很难与焊料粘结并降低其传导质量。

    4.是否有任何需要考虑的事项? -->通知您的 PCB 制造商使用 PCB 变薄处理开孔铜焊盘。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../Reflow-profile.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何焊接?

    -->请参阅随附的应用手册,其中显示了回流焊工艺的建议焊接曲线。

    >>好的

    2.如果开关稳压器外露焊盘未正确焊接该怎么办? 随着稳压器负载的增加、它是否会影响稳压器的功能?

    -->未将外露焊盘正确焊接到 PCB 会降低热性能和机械完整性。

    >>它是否影响功能? 例如稳压器的负载提供能力。?

    3.我们正面临非周期性的问题,例如偶尔出现一次需要的电力输送问题。(偶尔出现一次-(系统运行状况将不好(不会出现任何输出电压降)) 这将由该稳压器供电)。我们发现许多情况下、在变薄外露焊盘后会发现问题。问题将得到解决注意:同一系统甚至可以正常工作、而不会变薄外露焊盘。

    --> PCB 变薄是防止暴露铜焊盘发生任何可能的退化、氧化或腐蚀的必要条件。 如果焊盘暴露在外、则铜走线很难与焊料粘结并降低其传导质量。

    >>但是,我们在组装后要注意保形涂层

    4.是否有任何需要考虑的事项? -->通知您的 PCB 制造商使用 PCB 变薄处理开孔铜焊盘。

    >>外露稳压器铁氧体的变薄?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    请参阅下面的我的回答。 我希望我能够回答您的新问题。

    2.如果开关稳压器外露焊盘未正确焊接该怎么办? 随着稳压器负载的增加、它是否会影响稳压器的功能?

    -->未将外露焊盘正确焊接到 PCB 会降低热性能和机械完整性。

    >>它是否影响功能? 例如稳压器的负载提供能力。? [Excel"如果器件的热性能较低、则可能会触发 TSD 并关断 IC。

    4.是否有任何需要考虑的事项? -->通知您的 PCB 制造商使用 PCB 变薄处理开孔铜焊盘。

    >>外露稳压器铁氧体的变薄? [excel]强烈建议在裸 PCB 上对暴露的焊盘和走线进行分层、以避免铜氧化和分解。 它还确保铜焊盘和 IC 引脚之间具有良好的导电性。 我建议与您的 PCB 制造商讨论此主题、以便为您提供最佳行动方案建议。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel regidor、

    感谢技术支持。

    但为了进一步分析,下面是我的疑问

    2.如果开关稳压器外露焊盘未正确焊接该怎么办? 随着稳压器负载的增加、它是否会影响稳压器的功能?

    -->未将外露焊盘正确焊接到 PCB 会降低热性能和机械完整性。

    >>它是否影响功能? 例如稳压器的负载提供能力。?

    [Excel"如果器件的热性能较低、则可能会触发 TSD 并关断 IC。

    (Naveen)我们面临的问题是开关稳压器处于开启状态、没有压降或任何其他问题。但由该稳压器运行状况供电的系统不正常(系统未启动)

    4.是否有任何需要考虑的事项? -->通知您的 PCB 制造商使用 PCB 变薄处理开孔铜焊盘。

    >>外露稳压器铁氧体的变薄?  

    [excel]强烈建议在裸 PCB 上对暴露的焊盘和走线进行分层、以避免铜氧化和分解。 它还确保铜焊盘和 IC 引脚之间具有良好的导电性。 我建议与您的 PCB 制造商讨论此主题、以便为您提供最佳行动方案建议。

    (Naveen):这 款 LM2854MH-500/NOPB 器件已在我们的项目中使用多年(至今已超过2000个数量)。在 PCB 级别,我们考虑了设计要求以及 TI 提供的布局指南

    为避免铜氧化和分解。我们将使用 MAC 25 (保形涂层)对组装的 PCB 进行涂层

    此致

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    感谢您的快速响应。

    如果 LM2854的输出电压稳定、则问题可能出在系统负载上、不应与 降压稳压器相关。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但相同的负载在其他卡上和同一卡上工作正常、有问题、问题 只是偶尔出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、  

    明白。 可以通过添加保形涂层来避免这一问题。 是这样吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保形涂层是为了避免铜氧化和分解。

    但这里的情况是系统运行状况问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  

    您能否在系统负载正常工作和不工作的地方共享波形(LM2854:VIN、Vout、SW 引脚和系统负载上的电压)? 这将帮助我更好地理解问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    只是一个软提醒。

    您能否在系统负载正常工作和不工作的地方共享波形(LM2854:VIN、Vout、SW 引脚和系统负载上的电压)? 这将帮助我更好地理解问题。

     

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在系统负载正常工作和不工作的地方共享波形(LM2854:VIN、Vout、SW 引脚和系统负载上的电压)? 这将帮助我更好地理解问题。

    >>>

    遗憾的是、我没有记录波形、现在无法记录、因为问题在 IC 的接地焊盘变薄后得到解决。

    我觉得这是一个很好的考虑波形的想法,但我没有想到这对我来说真的很不幸。

    非常感谢您的回复、我离开办公室、因此无法及时回复您。

    此致

    Naveen D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    感谢您的更新。  

    我很高兴能够为您提供帮助。

    此致、

    Excel