This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:LM51551、18V 输入升压至48V、遇到 EMC 问题。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120563/lm51551-q1-lm51551-input-18v-boosted-to-48v-experiencing-emc-problems

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51551LM51561

大家好,在 EMC ISN 测试时,是否有人遇到过高的频率问题?可以解决什么问题?

LM51551、18V 输入升压至48V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    EMC 在很大程度上取决于所用的外部组件以及电路板的布局。 快速解决方案可能是改用具有扩频功能的 LM51561。 LM51561是一款引脚对引脚器件、可在电路板上进行交换以进行测试。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您提供的这些信息、我将获取样片并再次进行测试、谢谢~

    此致、

    TED