This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:反激式变压器产生的嗡嗡声噪声

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109780/lm51561h-humming-noise-from-flyback-transformer

器件型号:LM51561H

尊敬的 E2E 团队:

我们在设计中使用 LM51561H。 附加原理图 供您参考-

e2e.ti.com/.../7144.LM51561H-Schematic.pdf

以下是我们的问题-

1) 1)您可以在原理图中看到、我们在 LM51561H 的 VCC 引脚上提供了外部电源。 什么是纹波电压。在 VCC 引脚上接受?

2)一切 正常、但启用抖动时、嗡嗡声来自反激式变压器。 请告诉我们导致这种情况的原因是什么以及如何解决。

此致、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 变压器的辅助绕组似乎连接到 VCC 引脚、这是可以的。 提供的 VCC 的值是多少? 您是否以某种方式遇到过大纹波? 可能在启用 DRSS 时、某些频率会传播到声音中。 您当前使用的是哪种变压器? 它是否涂在 PCB 上/上漆/粘合在 PCB 上? 您能否检查输出在可闻范围(高达20kHz)内是否有纹波? 我们期待收到您的回复。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的回答。 以下是要求提供的详细信息-

    1) 1)我们在 VCC 引脚上测得的值为8.7V ~ 9V。

    2) 2)我们观察到辅助绕组上大约250mV 的纹波。 请参阅下图-

    如您所见、峰值频率为147KHz、这是本设计中使用的 LM51561H 稳压器的开关频率。 我们能否过滤这些峰值? 它将大幅降低辅助绕组上的纹波电压。

    3) 3)我们使用基于 EFD30内核的 SMD 变压器。 它不会被灌入/涂漆/粘结到 PCB 上。 以下是规格-

    如果需要其他详细信息、请告知我。

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    峰值可能是由测量设置引起的。 如果您使用探针的标准 GND 连接器、则会拾取大量噪声。 您可以缩短 GND 连接、看看这是否会使其更好。

    如果变压器与电路板的粘接有所帮助、您可以尝试使用具有可闻噪声的电路板吗?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    1) 1)可能在启用 DRSS 时、某些频率会传播到声音中。 您当前使用的是哪种变压器? 它是否涂在 PCB 上/上漆/粘合在 PCB 上?

    变压器供应商确认变压器默认为清漆。 我们尚未将其灌封/上漆/粘结到 PCB 上。 我们不希望在生产过程中包含额外的步骤。 你有其他建议吗? 下面是反激式变压器的一些图像

    2) 2)峰值可能由测量设置引起。 如果您使用探针的标准 GND 连接器、则会拾取大量噪声。

    我们使用探针提供的 GND 弹簧测量了 o/p 绕组的纹波。 我们没有使用标准接地探针。 请告诉我们可以采取哪些措施来减少开/关绕组频率为148KHz (开关频率也为148KHz)的纹波-

    3) 3)如果变压器与电路板的粘接有所帮助、您可以尝试使用具有可闻噪声的电路板吗?

    当然、我们将尝试封装反激式变压器并分享结果。

    此外、请告诉我们 VCC 引脚上的可接受纹波电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    很抱歉、您一段时间没有收到我们的回复。
    我希望您能够在设计方面取得进展。
    封装反激式变压器时是否有积极的结果?

    关于 VCC 引脚纹波电压:
    信号必须始终保持在数据表规格范围内、这意味着高于3V 和低于偏置引脚电压。  查看上面给出的原理图和数据、如果信号保持在8.7V 至9V 之间、就不会出现问题。

    如果您仍想降低纹波电压、则可以在 VCC 引脚附近增加电容器(例如 电路原理图中的 C3)、因为这有助于阻尼纹波。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    我希望您的设计取得进展。
    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请在下面回复以重新打开主题帖。
    否则、请随时单击 Resolved (已解决)按钮。

    谢谢、此致、
    Niklas