This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:RT 引脚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119989/lm5036-rt-pin

器件型号:LM5036

大家好、

关于 LM5036、我有一件事要与您确认。

由于 RT 引脚连接一个电阻器以设置不同的开关频率、我是否可以在该引脚上提供可调电压以实现此处的 PFM?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    我认为您不能直接在 RT 上施加直流电压。 但您可以尝试通过一个电阻器施加直流电压。 到目前为止、我还没有看到过这个应用。

    一些注释 来自 D/S。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    通过此引脚上的一个电阻器施加直流电压是否存在任何风险?

    由于您尚未看到此应用程序、您在此处的建议是什么、我们是否应该在这种情况下或在其位置使用此器件?

    谢谢

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    我想、如果电压较低、可能可以实现。 我不确定可以施加的最大电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    明白了、感谢您的回答。

    谢谢

    此致

    Mia Ma