This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:问题:1.8V 工作模式和阈值限制

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110909/tps389006-q1-questions-1-8v-operation-mode-and-threshold-limits

器件型号:TPS389006-Q1

大家好、团队、

我有一些有关 TPS389006-Q1的技术问题、但在初始数据表中未能找到这些问题。

在数据表的表12-1和-2中、我找到了一些有关器件的欠压和过压阈值的信息。 这是否意味着、初始(生产前) IC 只能监测0.2-1.745V 范围内的电压?
在我们的应用中、我们至少需要高达3.3V 的电压。

此外、我已经看到该器件能够与1.8V 和3.3V 接口配合使用。 如何设置此配置? 如何设置 DEV_CONFIG.SOC_IF1?
您将提供不同的器件并且预量产器件仅具有3.3V 电压、这是正确的。

您能给我一些有关时间轴的信息吗?您能在什么时候为大众生产器件提供1.8V 接口电压?

此致、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、

    该 IC 可在0.2V 至5.5V 范围内进行监控。 在电气表中、您可以看到比例因子、当阈值设置为高于1.475V 时、比例因子会自动变为4倍。

    预量产 IC 配置为3V I2C 逻辑。 该器件的大规模生产也将采用3.3V 电压。 如果需要1.8V 接口电压、您可以通过此更改申请样片、我们将为此单独订购。  

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、您好!

    感谢您的回答。

    我们继续进行开发、并有一些新问题:

    我们是否需要在监控引脚上使用外部 RC 滤波器? 第一页上写有"通过 I2C 的用户可调节干扰抗扰度和迟滞电平"。 但我们无法找到有关如何设置迟滞或毛刺脉冲抗扰度的信息。 我们在哪里可以找到它?

    - NIRQ 引脚:此引脚的默认输出功能是什么? 开路集电极还是推挽? 只能写为这两者都是可能的。 对于使用1.8V 接口进行操作、最好是使用集电极开路。 如何重新配置输出驱动器?

    -我们还想测量更大的电压(24V)、但由于20µA μ A 的输入电流和所需的分压器、误差会太大。 ADJ 版本(1x)的 IMONX_ADJ 输入电流在数据表(第6页)中是什么意思? 是否有输入电流减小的 IC 选项、可用于电压更高的监控?

    谢谢、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、

    您无需在监控引脚上使用外部 RC 滤波器。 使用 I2C 命令、您可以在以下寄存器上设置抗尖峰脉冲。

    0x24表示 MON1、0x34表示 MON2、0x44表示 MON3、0x54表示 MON4、0x64表示 M0N5、 0x74表示 MON6

    这些寄存器位于组1中;要进入组1、您需要向寄存器 f0写入01 (数据十六进制)

    迟滞不是用户可调节的、但会根据为 OV/UV 故障设置的电压阈值而变化。

     0.2V 至1.475V 电压下的迟滞为5mV

    1.48V 至2.95V 时为10mV

    而大于2.95V 时为20mV

    NIRQ 引脚默认为开漏/集电极

    ADJ 版本的输入电流最大为0.1uA 您需要订购可调选项。 ADJ 版本的可订购产品

    TPS389006ADJRTERQ1 ,预量产样片为 PPS

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    再次感谢、这对我们已经有很大帮助。 希望最后一个问题:

    (1x)是什么意思? 这是只有一个具有0.1µA μ A 输入电流的引脚、还是所有引脚都具有此功能?

    谢谢、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ADJ 版本、所有 IMON 引脚都具有0.1uA 的电流。 1x 指的是缩放始终为1、因为没有内部电阻器。

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助

    Fabian