Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC28019A, UCC28180
主题中讨论的其他器件:、 UCC28180
你(们)好
我是 Vasudev、在启动时遇到基于500W ucc28019的 PFC 问题。 我已附上视频供您参考。 在打开时、可以看到电流失真了几秒钟、之后将呈正弦形式。 我已按照推荐的 TI 设计计算器来获取组件值。 如果有人可以帮助我调试这个问题、那会很好。 在普通 PCB 板上实现的电路可在此处进行访问 -/resize-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/20220713_5F00_141820.jpg
视频链接- https://drive.google.com/file/d/1bXCaiLar8v888Mprb20S3nzXs-WzkyjZ/view?usp=sharing
1) 1)初始电流波形-1
2) 1秒或更短时间后的电流
3) 3)第二幅图像后的电流
4) 4)电流整形以在几秒钟后形成正弦波
5)和 NEXT
大约2到3秒后、最终获得更好的电流