This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:[咨询]序列发生器:UCD90160RGCR

Guru**** 2513805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119138/ucd90160-consultation-sequencer-ucd90160rgcr

器件型号:UCD90160

尊敬的 TI 服务团队:

 

这是 ZT 系统硬件团队的 Paul。

对于与固件更新相关的问题、我还有一个有关此序列发生器的问题:UCD90160RGCR

您能帮我提供固件更新的规格吗?

 

非常感谢。

此致、

保罗·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想了解这里提到的固件是什么?

    在 TI 方面、固件是在芯片内部运行并在制造过程中由 TI 加载的代码、客户不得触摸它。

    这就是您的意思、或者原始帖子中的固件是指融合 GUI 生成的配置。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    我的意思是可以由用户调优功能(例如电源序列调优)、它与您提到的后一个描述相同。

    我们需要了解操作程序的规定/规格、这可以让我们在 NVM 中融合之前修改为所需的配置。

    如果您可以、请在您获得材料后帮助我提供此部分。

    非常感谢。

    此致、

    保罗·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅文档的第9.5和9.6节

    e2e.ti.com/.../8400.Configuration-Programming-of-UCD-Devices.pdf

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    非常感谢您的及时反馈和大力支持。

    此致、

    保罗·雷