This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2559:TI 替代 NX5P2190

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119523/tps2559-ti-replacement-for-nx5p2190

器件型号:TPS2559
主题中讨论的其他器件:TPS25221

您好!

我的客户正在寻找 NX5P2190的 TI 替代产品。

您能否推荐最适合 NX5P2190的 TI 替代产品?

e2e.ti.com/.../NX5P2190.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我们有多个适用于该应用的 USB 电源开关、在我内部检查后、将为您提供最佳的替换电源开关反馈。

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我们没有可以从 NXP 完全替换器件的器件。 我们无法支持 OVP。 如果客户需要该功能、我们可能对此没有帮助。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢你的帮助。

    您能否在没有 OVP 的情况下推荐最相似的 TI 产品?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    您可以参阅 TPS2001 (固定电流限制)或 TPS25221 (可调电流限制)。

    谢谢

    必应