This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:待机电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, UCC24624, UCC24612, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118577/ucc24612-standby-current

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:TIDA-010015UCC24624UCC28064A

大家好、

我的客户在微小负载(120mW、24Vout)下具有非常严格的节能规格

它们使用的是 TIDA-010015、测量结果引脚为296mW、比其规格高10mW、

当我在寻找可以改善功率损耗的地方时、

 我注意到 UCC24612的待机电流远高于 UCC24624的待机电流、

我是否可以知道、如果我们使用 UCC24624来替代 VDD"24V"中的两个 UCC24612、我们可以节省多少电流 (因为数据表仅提供5V 和12V 电压)

 请给我一个范围(最小值和最大值)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    当 VDD 电压为5V/12V/24V 时、待机电流不会显著变化(几乎相同)。但不同 VDD 电压下的功耗将有所不同。假设 VDD 电压为24V、功耗将降低 约 24V *(390ua *2 -180ua)= 14.4mW。 如果您使用 UCC24624替换两个 UCC24612s

    但还有其他方法可帮助降低10mW 输入损耗:

    增加 UCC25630上的 BLK 感应电阻器值。 VGS 并联电阻器 R44 R45等

    2.略微增加 UCC25630的突发模式阈值。

    3.增加 VSENSE /HVSEN/VINAC 环绕 UCC28064A 上的 HV 感测电阻。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

     由于两个器件待机电流存在变化(最大值和最小值)、

    因此、我们可以节省的最小功耗应为(200x2-110uA) x24V=7mW

    而最大值约为28.5mW、对吧?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    理论上、您的计算是正确的。

    谢谢。