This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:请告诉我 I2C 主器件输出(I2C3)方法。

Guru**** 2811545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120273/tps65994qfnevm-please-tell-me-the-i2c-master-output-i2c3-method

器件型号:TPS65994QFNEVM

您好!

I2C 主器件启动事件中的 UU/UD 是什么意思?

例如、我认为 I2C_MASTER_EVENT__ENTER_USB_USB3是一个事件、I2C 在进入 USB3时启动、但我不了解 UU/UD 之间的区别。

此致

松本町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、  

    UU 表示上下颠倒、UD  表示连接器方向。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    我明白了
    非常感谢您的建议。