This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:FOD 禁用以进行新线圈测试

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119997/bq51003-fod-disable-for-new-coil-testing

器件型号:BQ51003

我正在使用 BQ51003 (从 EVM 开始)进行无线充电设计。 我正在评估一个非常小的新线圈、EVM 在我的 Qi 基座上运行的时间非常长。 我认为由于新线圈的 ESR 高得多、FOD 会跳闸-是否有方法可以禁用 FOD 以进行早期测试、以确保其不会使我跳闸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    从 RX 端编号中禁用  TX 将做出 FOD 失效/安全决策、可在该侧将其禁用。

    但是、如果 RX over 报告接收到功率、则设置故障的可能性会降低。  这可以通过增加 FOD 引脚和接地之间的 R-FOD 电阻器来实现。  典型值介于200和220之间、但可以增加到240以降低设置故障的风险。   

    如果故障条件为轻负载或无负载、则电阻器 R-OS 将在 RECT 和 FOD 之间提供帮助。  典型值为20k、可能会减少、尝试保持在15k 以上。