主题中讨论的其他器件:BQ24715、 EV2400、 BQSTUDIO
您好!
这是 Ezekiel Allen。 我正在为 bq24715充电器控制器 IC 制定测试计划。 决定将评估模块 bq24715EVM-115用于该 IC、我学习了该评估模块的用户指南。 我发现 bq24715EVM-115的用户指南令人困惑、并且似乎缺少一些信息。 我希望填补这些空白和我所提出的问题。 以下问题均基于 EVM 的用户指南。
我关于 bq24715EVM-115的第一个问题是:什么是 EV2400和相关的 MSP430? EVM 用户指南中提到的"HPA500"是什么? 这些器件如何相互互连以及如何与 EVM 互连?
此外、bq24715EVM-115套件包括哪些内容? 它是否已组装和/或处于"插件和准备就绪"状态? bq24715EVM 还有哪些额外的组装和/或成本? 在 bq24715EVM 的用户指南中、什么是"物料清单"?
实际上、我要根据 bq24715EVM-115的用户指南弄清楚的是如何从使用 bq24715充电器控制器 IC 和 bq24715EVM-115转到能够使用 bq24715EVM-115测试 bq24715充电器控制器 IC。
如果你能就此提供任何信息和建议,我将不胜感激。