This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715EVM-115:技术咨询

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24715EVM-115, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120399/bq24715evm-115-technical-inquiries

器件型号:BQ24715EVM-115
主题中讨论的其他器件:BQ24715EV2400BQSTUDIO

您好!

这是 Ezekiel Allen。 我正在为 bq24715充电器控制器 IC 制定测试计划。 决定将评估模块 bq24715EVM-115用于该 IC、我学习了该评估模块的用户指南。 我发现 bq24715EVM-115的用户指南令人困惑、并且似乎缺少一些信息。 我希望填补这些空白和我所提出的问题。 以下问题均基于 EVM 的用户指南。

我关于 bq24715EVM-115的第一个问题是:什么是 EV2400和相关的 MSP430? EVM 用户指南中提到的"HPA500"是什么? 这些器件如何相互互连以及如何与 EVM 互连?

此外、bq24715EVM-115套件包括哪些内容? 它是否已组装和/或处于"插件和准备就绪"状态? bq24715EVM 还有哪些额外的组装和/或成本? 在 bq24715EVM 的用户指南中、什么是"物料清单"?

实际上、我要根据 bq24715EVM-115的用户指南弄清楚的是如何从使用 bq24715充电器控制器 IC 和 bq24715EVM-115转到能够使用 bq24715EVM-115测试 bq24715充电器控制器 IC。

如果你能就此提供任何信息和建议,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ezekiel、

    感谢您的反馈。 我正在重写一些 EVM 指南、您的问题将对我大有帮助。

    什么是 EV2400? EV2400将计算机连接到 EVM。

    什么是 MSP430? MSP430是 EV2400内的微控制器。

    什么是 HPA500? HPA500是 EV2400内部 PCB 的数量。

    这些器件如何组合在一起? 这些部件的连接方式如下:计算机-> USB 电缆->EV2400-> 4线电缆-> BQ24715 EVM。

    bq24715EVM-115套件包含哪些内容? BQ24715-115 EVM 套件包括 BQ24715-115 EVM。 它不会出现任何其他情况。

    bq24715EVM 是否已组装和/或处于"插件即用"状态? bq24715EVM 已完全组装。

    在 bq24715EVM 的用户指南中、什么是"物料清单"? 物料清单是用于构建 PCB 的每个组件。 物料清单可帮助您为您的应用研究器件。 您可以为您的应用复制 EVM 设计和器件列表。

    bq24715EVM 还有哪些额外的组装和/或成本? 您需要单独购买 EV2400才能在计算机上运行 BQ24715EVM。 下面是一个可获取 EV2400的链接: https://www.ti.com/tool/EV2400#overview

    EV2400附带 USB 电缆和4根4线电缆、用于连接 EV2400上的端口。

    您还需要一对剥线钳来剥下 SDA 和 SCL 线以连接到 BQ24715EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢加洛韦先生提供 了有关我有关 bq24715EVM-115的问题的信息。 我就 同一个问题提出了另外几个问题、我想问您。

    EVM 使用的软件是什么? 该软件可以做什么? 在哪里可以找到此软件? 此外、bq24715充电器控制器 IC 如何连接到 bq24715EVM-155 (例如、插入或焊接)?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 使用的软件是什么? 您可以使用 BQstudio 连接到 EVM。 您可以在此处找到该软件: https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    该软件可以做什么? 此软件可以使用 EV2400与 TI 的大多数充电器和电池电量监测计进行交互。

    bq24715充电器控制器 IC 如何连接到 bq24715EVM-155 (例如、插入或焊接)? bq24715被焊接到 EVM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢加洛韦先生的迅速和翔实的答复。 祝你度过美好的一天!