This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线路供电用电设备设计

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120442/tl431-ieee-802-3cg-10base-t1l-power-over-data-lines-powered-device-design

器件型号:TL431

各位专家:  

你好。 我代表客户发布。

以下是客户查询的完整记录。

"我找到了 TI 的应用手册、以实现符合 IEEE 802.3cg 0r 802.3bu 标准的 PoDL PSE 和 PD。 下面附上了该链接供参考。

如何实现符合 IEEE 802.3cg 或802.3bu 标准的 PoDL PSE

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线路供电设备设计

 

在应用手册"IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线路供电用电设备设计"中、图3-3、第6页、分流器配置为约3.6V。 您已经提到、总压降将在4.05-4.55V 范围内、包括整流器二极管的压降。 它是否还包括由于电缆电阻而导致的导线压降?  如果是、此测试使用哪根电缆(电缆直径)? 我参考的是 IEEE 802.3cg 规范的表146B-1中给出的电缆直径。

此外、本文档有助于我了解检测和分类电路。 我正在尝试在 PSpice 中对设计进行仿真、并设计 PCB 以进行概念验证。 然而、应用手册中并未给出所有组件。 TI 是否可以出于学习目的提供一些文档或完整的电路设计?"

谢谢你。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我认为4.05-4.55V 压降包括电缆上的压降、因为"PD 电压"由 PSE 测量。 根据 IEEE 802.3cg 网站上的此演示、10BASE-T1L 使用18AWG 双绞线;可以安全地假设这是标准配置。

    PoDL 或 IEEE 802.3cg 没有任何设计、但您可以从 这些指南或 TI.com 上的任何 PoE 参考设计中的有用器件中获得灵感。

    请告诉我客户是否仍然找不到他们想要的东西。

    谢谢、

    Patrick