This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:zeta 拓扑

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148, LM5175, LM5176, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116222/lm25148-zeta-topology

器件型号:LM25148
主题中讨论的其他器件: LM5175LM5176LM5177

团队-

希望考虑采用 Zeta 拓扑中的 LM25148、与 PMP9581中所示类似、原理图如下所示。

我们所遵循的规格适用于3种不同的用例、如下所示-很难使 Iq 非常低、轻负载效率尽可能高。   


输入电压:8-36V  

输出电压:12.0V

输出电流:高达2.5A

效率:不大问题

 

外部输入电压9-28V (必须承受36V)、  

输出电压:10.6V

输出电流:高达2.0A

效率:必须>90% 30mA - 1.0A 12.0V 输入、<1mA Iq

 

外部输入电压9-28V (必须承受36V)、  

输出电压:15.0V

输出电流:高达2.7A

效率:在~1.0A 时、理想情况下最高可达95%以上。

 


请告诉我您对这个想法的看法、或者如果您有其他想法、您认为会更好地满足这些要求。

谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们针对该规格提供了更简单的解决方案。 查看 LM5175和 LM5176 4开关降压/升压控制器、其中仅需要一个电感器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经了解了这些-不满足低 IQ 或轻负载效率要求。   

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还将了解 LM5177。  该器件的轻负载~1mA 效率似乎约为70%。  可能已经足够好了、但肯定需要对我最初的问题有一个答案。  在这种情况下、成本/复杂性不是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    使用 LM25148是可能的、但实际上并不是我们已经测试过的。

    我们不确定高侧栅极驱动器和高侧 FET 的源极是否向下摆动至负电压。

    此外、为了实现高效率和低 IQ、您还需要 DCM 运行模式、我们也不确定这种情况。 快速查看 https://www.ti.com/lit/an/slyt372/slyt372.pdf 中的波形 、我认为如果电流感应在"L1B"电感器上、它应该可以正常运行、但我不确定它是否可以运行。

    这可能起作用、我只是担心高侧栅极驱动器。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、我们认为这应该可以正常工作。 请发送您的原理图以供查看(如果可用)。

    此致、

    Tim