This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1

Guru**** 2553970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119955/lm5143-q1-lm5143-q1

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

e2e.ti.com/.../24V-to-14.4V-With-LM5143_5F00_SCH.pdf

尊敬的 TI:

您能不能帮助查看附带 LM5143的 SCH 设计。

谢谢!

此致

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    您能否发送完整的快速入门文件、以便我们了解电路条件、组件选择、功率损耗等 。https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图的主要注释如下:

    FET 是"标准"电平、而不是逻辑电平。 选择一个 Rdson 额定电压为 Vgs = 4.5V (因此它与5V 栅极驱动器兼容)的 FET。 米勒平坦区应该为~3V、而不是像这个 FET 那样为~5V。 如果 Vin-max 为32V、请考虑使用40V FET。

    其次、对于14.4V 输出、输出电容超高。 建议使用更多的陶瓷电容(2-4个22uF/25V)并减少电解电容。 这也会影响补偿网络(Rcomp 非常高、Ccomp2也是如此)。

    最后,添加输入滤波器阻尼(电解=4*Cin)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8037.LM5143_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-E2E.xlsm

    尊敬的 Tim:

    随附的快速启动文件、请帮助查看。

    谢谢!

    此致

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TRA_2D00_SM-NEX-BUK9Y3R5_2D00_40E-.pdf

    尊敬的 Tim:

    我们计划将 MOSFET 更改为 BUK9Y3R5-40E、请帮助查看它是否正常?

    谢谢!

    此致

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jermey、

    该 FET 没有问题。 其米勒平坦区为3V、非常适合5V 栅极驱动。 您可以在快速启动中检查损耗。

    只需查看您发送的快速启动文件、我建议如前所述减少 Cout -这有助于补偿(较低的 Rcomp 值)和启动(避免电流限制)。 此外、如果您在该节点上遇到噪声、FB 分压器的电阻会更低。 只需保持并联组合> 5kΩ Ω、以避免被检测为固定5V 输出。

    此致、

    Tim