This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:压降模式

Guru**** 2813885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120454/lmzm23601-drop-out-mode

器件型号:LMZM23601

大家好、

客户有以下问题、需要产品团队提供一些意见:

""

需要了解 LMZM23601V5SILR 在输入也为5V 时的行为、即5V 固定输出。 IC 可以在压降模式下运行、根据数据表、该模式将输出输入减去压降保持调节。您能否确认这种方法是否正常、IC 将调节其输出、不会降低性能?

""

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    器件将处于下拉模式。   

    但是、使用5V 输出电压器件且 Vin=5V 时、您将无法获得稳定的输出电压。

    输出电压将小于5V。  取决于负载。

    如需更多信息、请参阅数据表"压降电压"曲线的第10页。

    可以在压降模式下运行稳压器。