This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08D210W:FLT 故障

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120448/ptd08d210w-flt-fault

器件型号:PTD08D210W

您好!

你好。

在客户的传统 PCB 上、它们使用 PTD08D210WACT 和 UCD9248PFC 的组合。 它们最近构建了11个 PCB、但其中2个在一个电源轨上有"FLT"故障(请参阅 随附的系统 Monitor.PNG)、

状态也不会提供太多信息(请参阅 Status.PNG)。

 PTD08D210WACT 的 FF_A 引脚连接 到 UCD9248PFC 的 FAULT-1A 引脚为低电平。

您能告诉我们如何调试这个问题吗? 请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果 FAULT 引脚为低电平、则表示 PTD08D210未检测到故障、或检测到故障、但通过控制器(UCD9248PFC)的后续 PWM 周期进行复位/清除。

    UCD9248PFC 控制器是管理此故障机制的控制器。
    我认为 、   一旦检测到故障、UCD9248PFC 应立即停止向 PTD08D210WACT 发送 PWM。
    因此、故障可以被锁存、并且在用户确认故障被注意到的情况下、故障不会被复位/清除。

    控制器侧的故障也可能 由噪声触发。
    您不仅应在故障报告后检查 FAULT 引脚的状态、还应尝试在启动后捕获该引脚上的任何上升沿 。

    如果未捕获故障引脚上的上升沿、 则可能意味着控制器会看到由于噪声而报告的错误故障。
    另请与 UCD9248PFC 组讨论这一点、它们可能在控制器中具有一个选项、可使用 GUI 进行不同的设置。

    此致、

    Yitzhak Bolurian