This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:是否可以将自举二极管连接到外部?

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120146/lmg1205-is-it-possible-to-connect-a-bootstrap-diode-to-the-outside

器件型号:LMG1205

您好!

该器件具有内置自举二极管。 是否可以如下图所示添加外部二极管?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、您好!

    您可以添加外部自举二极管、如所示。 我建议参考数据表中显示内部二极管规格的以下部分:

    需要记住的一点是、具有较低 Vf 的二极管会传导更多电流。 此外、Vf 与温度成反比、因此并联二极管往往具有正反馈环路、如果功率耗散过高、则会在该环路中传导所有电流。 因此、最好使用 Vf 较低的肖特基二极管或二极管、以便您的外部二极管有助于传导电流。 UCC27282数据表的第8.2.2.5节 对此进行了讨论。 它用于不同的部分、但同样的想法适用。  

    许多客户添加了如图所示的二极管、并取得了成功。 一个有用的方法是为与外部二极管串联的电阻器添加一个占位符、以防您需要限制该二极管消耗的电流。

    谢谢、

    Alex M.