This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:将 UCC25630x 系列控制器用于基于 LLC 且最大输入电压为1000V 直流的直流/直流转换器的可行性

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119988/ucc256301-feasibility-of-using-ucc25630x-series-controller-for-llc-based-dc-dc-converter-with-max-input-voltage-of-1000v-dc

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC25600

我们正在构建一个基于 LLC 且最大输入电压为1000V 的直流/直流转换器。 TI 的 UCC25630x 谐振控制器在集成高电压启动电路、用于半桥的集成自举驱动器、用于更快瞬态控制的 HHC 方面具有优势。 最大输入电压大约为600V 直流,不适用于我的1000V 直流应用,我想从 TI 工程师那里了解到使用控制器芯片的可能性,并对其进行一些修改,使其在1000V 的更高输入电压下工作。 此外、是否有办法绕过栅极驱动的内部自举配置并为半桥配置生成两个独立的栅极脉冲? 如何将 HV 启动电路用于1000V DC。

 

此外、建议使用任何其他符合应用要求的 TI 产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joginder、您好!

    感谢您与我们联系。 请在下面找到我的回答:

    1、无法将此控制器用于1000V 输入、因为 HS 引脚需要始终连接到开关节点以确定死区时间。

    2.您可以连接  两个单通道栅极驱动器以提高栅极驱动能力。

    3.唯一 的选择是使用 UCC25600 来获得这样的输入电压。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    这回答了我的问题。 是否可以在 UCC25600中进行类似于 UCC256301中 HHC 的电流控制以实现更快的瞬态响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC25600是一款直接频率控制器。 因此、您无法使用此控制器实现 HHC。

    此致

    曼尼甘塔 P