This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:在 Battery Management Studio 中未检测到

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120049/bq76952evm-not-getting-detected-in-battery-management-studio

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76952

你好!

我有2个 EVM 具有完全相同的跳线和连接设置。 在 Battery Management Studio 中未检测到控制器类型。 还需要帮助进一步将插 件卡设计添加到 EVM 的 I2C 端口。 希望在电流和温度超过特定限制时关闭充电或负载。 还需要通过添加附加电路板添加60A 负载。 还需要在 Battery Management Studio 中帮助设置电流切断。

此致、

阿埃似乎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、阿伊似乎、

    仔细检查收割台设置。 我建议您按照 EVM 用户指南 对未检测到的第二个器件进行故障排除。 确保您不会尝试同时连接两个 EVM。 确保电路板上的软件是最新的。 https://www.ti.com/tool/EV2400 从链接的网站下载最新的固件更新程序。

    我不确定您的附加卡是什么意思。 我们拥有大量资源、可帮助您开发系统。  

    以下是一些有用的链接:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa11 -软件开发指南

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa32 -校准和 OTP 编程指南

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua991 -《轻松配置指南》

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa09 -《多 FET 高电流指南》

    https://www.youtube.com/watch?v=Iu1HuxDV6GM - BQ76952EVM 原理图创建教程。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我已检查 EVM 板。 R13、R7、R1被烧坏。  但我找不到原因。 您能不能给我一些可能发生的事情。

    还需要一些 BQ76952和 BQ771807的样片。 为电池制造商设计 BMS

    再次感谢

    此致

    阿耶·古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、阿伊似乎、

    您是否已将电池连接到 EVM?

    您可以在订购和质量表下的每个器件的产品页面上订购样片。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Caleb

    是的...我已经连接了电池。 此外、它还显示样片不可用且缺货。

    谢谢、 致以诚挚的问候  

    阿埃似乎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、阿伊似乎、

    真有意思。 IC 上必须存在故障。 我不知道为什么它烧毁了这些电阻器。 我建议您不要将 IC 移到另一个电路板、因为它看起来数量有限。 我已经找到了一个可以帮助您进行样片处理的人。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 Caleb 为我提供帮助。

    您好、Avoem、

    目前、我们无法支持 BQ771807样片、因此我建议您注意补货。 我将直接联系您以获取 BQ76952、因为我需要有关支持样片的其他信息。

    谢谢、

    -Luis Torres