This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:栅极驱动器问题

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120321/ucc21732-q1-issue-with-gate-driver

器件型号:UCC21732-Q1

尊敬的先生/女士:
我使用 UCC21732q1栅极驱动器来驱动 SiC MOSFET、并且驱动器根据数据表中给出的建议进行适当偏置。 只要 MOSFET 的 VDS 电压超过400V、即使禁用 DESAT、FLT 引脚也会跳变低电平。 OC 引脚没有充电至0.7V 的电源。我无法确定出现此问题的原因。请就此问题帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    您是否通过将 OC 引脚绑定到 COM 来禁用 DESAT? 此外、当总线电压低于400V 时、DESAT 是否误跳?  

    当 DESAT 误跳闸时、我建议使用高带宽探针探测 OC 引脚。 噪声可能会耦合到 OC 引脚、这可能会导致 DESAT 误跳闸。  

    请告诉我、当您捕获到 DESAT 错误触发事件时、我们可以更仔细地查看波形。  

    谢谢、  

    Vivian