This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2991QML:热阻

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2991QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118718/lm2991qml-thermal-resistance

器件型号:LM2991QML

大家好、

我们的客户的需求。 我们是否有关于 LM2991QML 的结至电路板和结至外壳热阻的信息、尤其是 对于 CFP (NAC)封装型号?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    我对延迟回复表示歉意。  

    DS 上列出了结至外壳的信息:

    此外、我们的产品文件夹中还有一个文档、其中显示了以下一些信息:  

    LM2991QML SMD 5962-96505

    我将需要深入探究以了解是否存在任何结至电路板信息。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Edgar、

    非常感谢您提供 有关结至案例信息的帮助。 如果您能够找到 有关其结至电路板热阻的任何信息、我们是否可以请求更新?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    我提交了使用 JEDEC 标准对此器件进行热仿真的请求、但这确实需要一些时间、最多可能需要2周、具体取决于工作量。 提供此信息后、我将更新您的信息。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    时间轴上注明。 非常感谢您的支持!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    我发言太快了。 我刚刚检查了热请求的状态、结果如下:  

    最棒的  

    Edgar Acosta