This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:HV 引脚的最小输入电压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120207/ucc28710-minimum-input-voltage-for-hv-pin

器件型号:UCC28710

您好!

根据 UCC2871x 的数据表、VDD 引脚上的启动电压(VDDon)典型值为21V、电流来自 HV 引脚。

据我了解、在本例中、HV 引脚至少需要21V 或更高电压才能为 VDD 电容器充电。

请为我提供 启动操作所需的最小 HV 引脚直流电压或 HV 引脚和 VDD 引脚之间的最小差分电压。

此致、

Shintaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shintaro-San、

    感谢您的查询。

    该器件已在为 HV 引脚提供30V 电压的情况下进行了测试、并已证明能够提供合理的启动电流。 缺点是输入电压较低时、由于启动电流较低、将 Vdd 电容器充电至21V 所需的时间较长。  

    此致、

    Harish