This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:LiFePO4问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119045/bq24610-lifepo4-issue

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ24630

您好的支持团队。

我的客户使用 LiFePO4电池。
我考虑使用 BQ24630进行充电、但我使用的是 BQ24610、因为我无法获取评估样片。
其电池为 3节电池。
目前、充电效果不好。
BQ24610是否与 LiFePO4不兼容?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我们不建议 将 LiFePO4与 BQ24610搭配使用、因为它专为锂离子电池而设计。

    您看到了哪些问题?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢你的答复。

    当前设置如下。

    Ichar=3A

    Iprecharge = 0.3A

    Vcharge = 10.3V

    问题是充电电流仅达到约0.2A。

    可以给我一些建议吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    施加的电池电压是多少?编程的电池电压是多少? 您能否包含输入电压、PH 电压、充电电压和充电电流的波形捕获?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的支持。

    我的客户昨天已确定为电池充电。

    电池未充电的原因是 Vbatt 设置错误。

    我们正在向客户请求测量日期、因此我们将在可用时向您提供反馈。

    您提到 BQ24610不推荐、您能告诉我为什么不推荐?

    是因为有 BQ24630吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    很高兴您可以解决您的问题。

    请参阅以下文档中的差异:"多节独立开关电池充电器的选择" SLUAA08。

    这些差异包括:预充电更低、快速充电转换、BQ24630的固定预充电电流、BQ24630的更大再充电阈 值以及 LiFePO4与锂离子温度鉴定曲线。

    如果这些差异不会影响您的产品开发、您可能可以替换它。

    此致、

    Mike Emanuel