主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
您好!
对我的英语不好、我提前道歉。
我使用了 GPCCHEM 工具。
我附上了提交的 GPCCHEM 数据和报告,请您审查。
e2e.ti.com/.../GPCCHEM1_2D00_report.zip
报告说
“最佳化学 ID:445最佳化学 ID 最大偏差,%:11.17
所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于15%
Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
445 11.17 0.48
461 12.01 0.4
6106 12.32 1.17.
487 13.9 0.04.
485 13.9 0.04
425 13.99 0.49
457 14.24 1.01
4124 14.34 0.53
最佳 ID 的最大偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程。"
当我之前使用 GPCCHEM 工具时、建议值小于3%的 DOD 偏差。 (当时化学成分为 NCM)
因此、我想知道11.17%是否真的是一个可接受的值。
我们希望使 SOC 尽可能准确。 为此、您是否会考虑创建新的化学 ID?
此致。
Masami