This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMLKBUCKEVM:TPS54160

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120161/pmlkbuckevm-tps54160

器件型号:PMLKBUCKEVM
主题中讨论的其他器件:TPS54160

大家好、TI 支持团队

昨天、我在 PMLKBUCK EVM 上测试了 TPS54160、没有 任何问题。

但是、今天我在 PMLKBUCK EVM 上测试 TPS54160时、输出电压保持在大约1.5V、在本设计中应为3.3V。  

当我调试此 EVM 时、我发现当电源打开且负载关闭时、开关频率似乎为30kHz、当我将时钟引脚短接时、开关频率变为60kHz、其中的频率分别设计为250kHz 和500kHz。

我有两个相同的 EVM、在相同的引脚设置条件下、我发现在新的 EVM 中、不应该有任何波形、而在这个损坏的 EVM 中、有一个具有高电感器电流的奇怪波形。

我想知道这会导致这个问题的原因、因为在过去的工作之后、当这个 EVM 看起来损坏时、我不会做任何事情。

这里是我在损坏的 EVM 中测试的波形、其中 CH1是输出电压纹波、CH2是电感器电流、CH3是开关节点、输入电压为0.6V、输入电流为0.5-0.6A、负载关闭。

在 EVM 中、J13-J15短接、J17短接、另一个引脚全部开路。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    尝试短接 J23和 J24、查看任何帮助

    谢谢