This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:GPCCEDV

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ3050EVM-001, GPCCHEM, BQ3050, BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117723/bq3050-gpccedv

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:GPCCEDVGPCCHEMBQSTUDIOBQEVSW

大家好、团队、

首先、我对 BMS 世界非常陌生。

不确定是否使用 GPCCEDV。  

DOC: https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf 没有太大帮助。

电池配置:2p4s

手机:3450mAh (18650 - NCR18650GA) Panasonic

电池组:6900mAh

有人能帮我处理电量监测数据吗?  

BQ3050EVM-001具有内置的固件数据(.SENC/gg),我是否可以使用该数据进行监测?

提前感谢...

Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    GPCCEDV 非常适合极少放电型应用、LFP 电池以及较低精度的解决方案。

    您链接的指南介绍了如何将数据提交到 GPCCEDV 工具、此工具会计算 CEDV 算法正常工作所需的系数。 它还为您提供初始 唤醒精度的电压信息(OCV 表)。

    监测算法的另一个选项是 Impedance Track、它可以为大多数应用提供更高的精度、但要求更高、设置时间更长、因为您需要使用 GPCCHEM 工具、然后进行学习周期。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keller,

    快速响应....

    我无法理解文档中提到的参数。

    任何示例文档都将有帮助。   

    是否可以将  GPCCHEM 工具 用于 BQ3050器件? 我认为这是针对 Impedance Track 方法吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您能否澄清您的具体问题? 如果遵循本指南、您将收到设置 CEDV 监测计所需的数据。

    您不能将 GPCCHEM 工具用于 CEDV 监测计、GPCCHEM 工具专为 Impedance Track 监测计而设计。 BQ3050是一个 CEDV 监测计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    如本文档中所述: https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf ,记录了 BQstudio 生成的 CSV 文件,但 BQStudio 似乎不支持 BQ3050。 是否还有其他选项可以创建它?

    是否有针对 GPCCEDV 的可用视频培训?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    任何记录器件只要具有足够的分辨率、就可以使用、而无需与 BQStudio 配合使用。

    有关 CEDV 算法的最佳文档位于 TRM 中、其中介绍了所使用的不同参数。 CEDV 基本上是一个经过电压调节的库仑计数器、所以它的运行没有很多文档。 您可以在搜索 CEDV 的网站 上找到一些有关高级概述的视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/EN/categories/battery-management-ics/type/video?keywords=cedv&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我是否应该为以下参数使用的典型值? 文档中未对此进行说明。

    FitMaxSOC%=•FitMinSOC%=•LearnSOC%=

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    对于大多数应用、fltMaxSOC%和 FltMinSOC%的值通常都很合适。 它们应围绕电压拐点、通常围绕默认设置、LearnSOC%应设置为与电量监测计中的 Battery Low%相同的值。 了解 SOC%应始终在 FltMaxSOC%和 FltMinSOC%范围内。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...我已经运行了充电/放电循环,并使用 BQEVSW 软件(具有保持扫描功能)将数据记录到.log 文件中。

    将日志文件打开到记事本中会显示列不匹配。

    我们是否可以将日志文件打开到 BQEVSW 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我不确定我是否理解、日志应该是一 个通用的分隔文件、您可以将扩展名更改为 .csv、并且可以轻松打开。 您可以使用熟悉的任何软件来查看数据。

    此致、

    Wyatt Keller